This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:能否告诉我如何使用 UCC28722?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722, UCC28910, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634947/ucc28722-could-you-tell-me-about-how-to-use-ucc28722

器件型号:UCC28722
主题中讨论的其他器件: UCC28910UCC28740

大家好、团队成员。

我想知道 如何使用 UCC28722。

但是、由于我不是 FAE、我无法考虑电路的实际情况。

请告诉我这个问题。

<背景>

客户希望以低成本创建交流/直流电源。

为了制作便宜的原理图、

・客户正在考虑使用二次侧反馈敢于选择制造商制造廉价变压器。

・客户 正在考虑选择双极型外部 FET。

规格

输入电压:80V~240V@交流

输入频率:45~66MHz

输出电压:5.3V +0.2V/-0.3V

※允许的纹波:±0.1V

@电流:1.2A @典型值、1.4A 最大值

平均效率:70%~

<问题>

我在观看与以下器件相关的电路示例时考虑了该电路。

(UCC28722、UCC28C4x、UC284x、UCC28910/1 等)

①Is 这样的电路配置是现实的吗?

②Also、如果您想要配置不带隔离功能的交流/直流电源、

您是否可以通过电阻分压方法反馈而不使用光耦合器?

※红色圆圈表示器件对成本有很大影响

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sekiguchi-San、

    感谢您对本视频的关注。

    不、很遗憾、我们的 PSR 控制器(如 UCC28722、UCC28910)无法获取直流信号(如 Vout 光耦合器反馈)。 它旨在查找特定的波形、并具有许多相关功能、因此不能仅用于直流输入信号。

    我建议只使用专用的光耦反馈控制器、如 UCC28740。

    此致、
    John