This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24650:使用 UCC24650时将反激式输出二极管置于高侧?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634934/ucc24650-putting-flyback-output-diode-on-high-side-when-using-ucc24650

器件型号:UCC24650

回顾 UCC24650后、唤醒 PSR 反激式控制器以实现输出动态响应是一种很好的 IC。 我们知道、将输出整流器二极管置于高侧更有利于 EMI。 我的问题是、当使用 UCC24650时、我们是否可以将输出整流器二极管置于高侧。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    感谢您在这里提出问题。 UCC24650仅在用例中验证为低侧整流器。 由于我们尚未在系统中验证它是否为高侧、我可以看到它需要额外的电路、因此我不建议将其用作高侧。
    此致、
    John