This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20501:EN 慢速斜坡/迟滞

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ20501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595226/lmz20501-en-slow-ramp-hysteresis

器件型号:LMZ20501

尊敬的电源团队:

下午好、我的客户正在考虑使用 LMZ20501、我们有兴趣更好地了解 EN。

在这种情况下、EN 输入将缓慢上升(约200uS/V)、这将使器件在 VIL 和 VIH 之间保持大约200uS 的状态。 没关系吗? 关断期间也会发生这种情况、这是否会导致任何问题?

考虑到这一点、如果 EN 引脚中内置了任何迟滞、也需要注意。 我意识到它不在数据表/测试中。

谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如果 EN 信号是干净的、我认为应该可以。
    但无论如何、我应该有一个 EVM、可以为您检查 EN 上的典型迟滞。

    EN 是连接到 VIN 还是随着慢速 EN 进入 VIN 而 VIN 已经很高?

    此致、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢您观看本演示! VIN 将已经为高电平。

    此致、

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     

    我了解了 LMZ20501的 EN 行为。

    首先、我查看了 EN 引脚上电压斜升非常慢的 EN 阈值的上升和下降。 上升阈值约为865mV、下降阈值约为710mV。

    因此、内置迟滞约为150mV。

    在第二次测量中、我施加了具有高压摆率的方波信号。 可以看到、EN 高电平和 Vout 高电平之间存在大约125us 的延迟。


     

    关断时、不存在这样的行为。


     

    此外、该器件具有大约1ms 的内置软启动。 这就是输出电压不会立即跳至1.8V 的原因。

     

    在这些测量之后、我向 EN 引脚施加了上升电压斜坡、就像在200uS/V 的应用中一样 有效上升阈值现在为~1.5V、下降阈值大约为0.7V。 因此、您会得到0.8V 的迟滞。 此结果来自 EN 引脚上的缓慢电压斜坡和导通时的延迟时间。 因此、有效迟滞取决于在 EN 引脚上施加的电压斜坡。


     


     

    希望这对您的应用有所帮助。

    请随时提出进一步的问题。

     

    此致、

    Michael