This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:bq24295独立

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595360/bq24295-bq24295-stand-alone

器件型号:BQ24295

在"独立"模式(无 I2C 主机)下使用 bq24295时、最好对 SCL 和 SDA 引脚执行什么操作?

将其保持悬空? 还是需要添加上拉电阻器? 上拉至 REGN 引脚? 上拉至系统?  

10K 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    我建议将 SDA 和 SCL 引脚连接到低电平、以便将泄漏电流保持在最小值。  

    但是、通过10k Ω 电压将电压连接至 SYS 也是可行的。  

    如果您将它们保持悬空、它们的逻辑状态可能会波动、但我怀疑这种状态振荡可能以这种方式改变寄存器。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我考虑将它们接地。 但 LO 是 I2C 逻辑的活动状态、因此我考虑将它们设置为 HI。 但是、如果芯片尝试拉 SCL 或 SDA LO、并且它们直接连接到 HI、那将不是很好。 这样就需要将 HI 通过电阻器连接到系统。

    对于可以宣传"独立"操作的器件、我认为应在数据表中加以说明。

    如今、电阻器实际上是免费的、但拾放电不是。

    Marty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Marty、

    我们的充电器是用于 I2C 通信的从器件、因此、如果没有来自主器件的时钟信号或没有提供适当的从器件地址、则不会发生任何情况。 现在、我可以看到、如果 I2C 线路上有其他器件、其中下拉是一个问题。

    在这种情况下、您可以使 SDA 和 SCL 引脚悬空、或上拉。 无论采用哪种方式、除非主机明确尝试与充电器通信、否则充电器都不会响应。

    感谢您的参与。 我们可能会采取措施通知设计人员如何在没有 I2C 的情况下操作器件。 但是、请注意、"独立"操作是指主机未参与内部充电器参数。


    谢谢你
    Joel H