This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:电路问题

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634885/bq24075-problems-with-circuit

器件型号:BQ24075

大家好。 我正在处理使用 IC BQ24075的电路。 原理图与数据表第一页所示相同、但有一些差异、例如:

- CE 和 SYSOFF 引脚接地;

-EN1=0、EN2=1;

-在 TMR 引脚和 VSS 之间添加了一个46.4kOhm 电阻器;

-在 TS 引脚和 VSS 之间连接了一个10千欧电阻;

-使用3.7V、1800mAh 的电池。

将原理图安装到 PCB 上后、我就开始测试了。 当 VIN 处于工作范围内时、VOUT 将具有与 VIN 相同的值、CHG 引脚的指示灯闪烁一次、然后熄灭、而 PGOOD 引脚始终保持关闭状态且 VBAT 始终为0V。

有人可以帮助我解决这个问题吗?  我有什么问题吗?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于 BQ24075的输出稳压至5.5V、因此输出电压将比输入电压低大约300mV。 您能否发布 VIN、VBAT、/CHG 和/PGOOD 的示波器截图?

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    我想知道问题是什么。 未正确焊接 IC。 解决此问题后、电路开始工作、电池充电。
    感谢你能抽出时间。