This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511A:请解释更多有关 FOD_CAL 以及 FOD_CAL 和 FOD_THR 之间的通信的详细信息

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A, BQSTUDIO, BQ50002A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594951/bq500511a-please-explain-more-details-about-fod_cal-and-ralationship-between-fod_cal-and-fod_thr

器件型号:BQ500511A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ50002AEV2400

 

您好!

请解释有关  FOD_CAL 以及 FOD_CAL 和 FOD_THR 之间的通信的更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FOD_THR (FOF 阈值)--是 FOD 故障将被设定的电平,使用两个外部电阻器来设定此电平。
    FOD_CAL (FOD 校准)--将补偿计算得出的损耗曲线和与负载相关的影响,类似于斜坡补偿。

    另请参阅:
    数据表第7.3.4节--外来物体检测和 FOD 校准
    此论坛的常见问题解答部分-- bqTESLA TX FOD 和 PMOD --简短介绍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了 BQ500511A、它没有 PMOD 功能、那么它如何处理寄生金属物体?
    2.我想进一步了解何时以及如何调整 FOD_CAL 参数? 以及 FOD_CAL 与 FOD_THR 之间的关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1)  我检查 了 BQ500511A、没有 PMOD 功能、那么它如何处理寄生金属物体? -- Bill J-PMOD 仅用于 WPC 1.0 RX,它们已过时,不需要支持。

    2)  我想进一步了解何时以及如何调整 FOD_CAL 参数? 以及 FOD_CAL 与 FOD_THR 之间的关系。

    Bill J -- FOD 校准将使用 AVID FOD RX (参见下面的链接)。  这是 一个考虑了所有损耗的精密接收器。  使用 bqSTUDIO 通过 I2C 总线读取 TX 计算出的损耗、 对于 EV2400 、请参阅 EVM 用户指南以了解 bq50002A。   损耗值为"计算的寄生损耗"、绘制0mW 至5W 负载范围内的该值、该值应为平坦值。  如果未使用 FOD_CAL 值进行调整。

    请参阅:

    www.avid-tech.com

    http://www.avid-tech.com/product/qi-fod-receiver-v1-1/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释。  

    我假设我们的硬件与 EVM 不同,因此我必须调整 FOD_CAL 参数(分压电阻 器),以获得更好的性能,从而实现“负载分布损耗”

    您能否告诉我如何调节这两个分压电阻器?

    EMV 上的电阻器位置为 R22和 R26。  EVM 文档名称是"bq50002A 无线电源 TX EVM" 谢谢!