This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何 TI 器件可用于具有数字电源系统管理功能的双路输出多相降压直流/直流电压模式控制器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635020/is-there-any-ti-part-available-for-dual-output-poly-phase-step-down-dc-dc-voltage-mode-controller-with-digital-power-system-management

您好!

我需要一个 TI 器件用于"LTC3882"这个 IC 等效的 TI 器件。

请帮助我获取此器件。

具有数字电源系统管理的双路输出多相降压 DC/DC 电压模式控制器

n 符合 PMBus/I2C 标准的串行接口–监控电压、电流、温度和故障–数字可编程电压、电流限制、软启动/停止、排序、裕量调节、 AVP 和 UV/OV 阈值 n 3V≤VINSNS≤38V、0.5V≤VOUT≤5.25V n±0.5%输出电压精度 n 可编程 PWM 频率或外部时钟在250kHz 至1.25Mhz 范围内同步 n 精确的多相位Registered电流共享 n 具有故障记录功能的内部 EEPROM IC 电源范围: 3V 至13.2V n 电阻器或电感器 DCR 电流感应 n 针对关键参数的可选电阻器编程 n 40引脚(6mm×6mm) QFN 封装