This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VLDOIN 1.5V 是否可以早于 Vin 3.3V?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634973/tps51200-can-vldoin-1-5v-be-earlier-than-vin-3-3v

器件型号:TPS51200

您好!

在 TPS51200数据表中、3.3Vin 是否早于 VLDOIN 1.5V 电压轨?

但在客户的系统中、1.5V 也用于为 Vcore 供电、因此1.5V VLDOIN 轨早于3.3Vin。

TPS51200应用是否存在任何风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    1.5V VLDOIN 升至3.3V 之前应该是可以的。 此信息可在数据表第26页找到。

    始终保持 EN 电压等于或低于 VIN。

    谢谢