This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG2524:PWM 输出

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SG2524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634763/sg2524-pwm-outputs

器件型号:SG2524

您好!

我的问题是、根据 SG2524上 COMP 引脚的值生成 PWM 信号。 基本上、我要做的是、当 COMP 引脚的值增大时、输出上的脉冲宽度会增大、当值减小时、输出上的脉冲宽度会减小。

假设我要使用 SG2524上的晶体管 Q1来实现这一点。 如何连接相应晶体管的集电极和发射极引脚? 我的第一个猜测是在公共收集器配置中。 这将通过 Q1的集电极引脚连接到5V 基准、而发射器通过下拉电阻接地、如图所示

是这样吗? 如果不是、如何实现这一点?

谢谢、大家、

Gabriele Ulissi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、您好!

    感谢您的提问。

    CT (计时电容器)生成的锯齿波形与 COMP 信号进行比较、以生成占空比。 现在、COMP 信号会减小脉冲宽度、即占空比增大、反之亦然、如图所示。 现在 、这在 SG2524 IC 内部发生、但是、如果要在外部实现相同的效果、则必须确保提供与开关频率同步的锯齿波、并且在 SG2524情况下提供 COMP 基准电压3.5V、以改变占空比。

    谢谢、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    感谢您的回答。 因此、据我了解、增大 COMP 引脚的值将减小内部晶体管的占空比。

    假设我要切换两个外部 MOSFET、其占空比与 COMP 引脚的值成正比。 因此、我希望该占空比在 COMP = 3.5V 时为最大值、在 COMP = 1V 时为最小值、这是根据数据表确定的 COMP 的阈值保持电压。

    图中所示的连接是否能够满足这一要求?

    谢谢、

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、您好!

    在 上述连接中、我没有发现任何问题、因为 SG2524是电压控制型、COMP 信号将决定占空比、但情况良好。

    此外、为了 让您看到 COL 1 (引脚12)与晶体管连接的输出之间的唯一区别是、当 COL1为高电平时、晶体管将会将其下拉。 因此、您将具有反相开关波形。  

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sonal、

    现在一切似乎都很清楚。 感谢您的澄清。

    Bests、
    Gabriele