This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:PWRON 内部 PU 电阻&放大器;缺省激活状态

Guru**** 2367820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594555/tps65910-pwron-internal-pu-resistor-default-active-status

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3352

大家好、

TPS65910 PWRON 引脚的内部上拉电阻是多少?

根据规格、当 PWRON 引脚接地时、泄漏电流为31uA、电阻为177k 欧姆、上拉至 VCC7=5.5V、对吗?

PWRON 默认为有效、上拉至 VCC7、可通过寄存器进行更改。 加电期间、PWRON 在内部连接到 VCC7时是否有标记/时序显示?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、
    我将此事转给了相应的专家、她很快就会回到您那里。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您使用的是哪款 TPS65910器件?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    它是与 AM3352搭配使用的 TPS65910A3A1。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    有效内部电阻的计算是一个很好的估计值、但请注意、泄漏电流可能介于规格中的最小值和最大值之间、因此它并不总是以177k 欧姆的电阻运行。 电阻将根据泄漏电流而变化。

    此外、当 PWRON 上拉至 VCC7时、没有特定的时序图可显示、因为时序在设计内部、无法修改。 但是、为了更清楚地了解情况、您可以探测 VCC7和 PWRON 以观察导通行为。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎