This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:输出端不能通电

Guru**** 2569325 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28722, UCC28711EVM-160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594724/ucc28710-no-power-comes-at-out-put-end

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: UCC28722UCC28711EVM-160

您好!

我们正在使用 PWM 控制器 UCC28710进行通用输入 SMPS 设计。

我们从 Web 工作台工具获得适用于90-460伏特输入交流 电压和12 VDC/2安培输出(24瓦)的参考设计

根据工具设计、我们在 PCB 上排列和组装了建议的组件。定制器件 Dsnub 和 D3固定 IN4007和 S3M (Diotec)除外。

最近、我们测试了给定交流输入电源为230V 的电源、我们看到、在脉冲变压器输入端产生直流电压。

因此、次级侧没有电源的原因可能是什么。   

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4344335_5F00_13_5F00_455074632.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、
    在此感谢您关注 TI。 您是否阅读过此系列控制器的调试指南?: www.ti.com/.../slua783.pdf

    请仔细查看、如果您想进一步讨论、请向我们发送另一封邮件。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您提供的故障排除文档。

    首先、我降低了 VDD 输入电容器和电阻器。 CDD 为100uF、RDD 为10E。

    好的一点是、我们在 VDD 电压未出现之前获得了它、但它本质上是从8-20伏持续变化的。

    输出端仍然没有电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、
    感谢您的更新。 我会让应用工程师在这里为您提供更多帮助。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、
    UCC28710具有涓流充电电流源、可为 VDD 电容器充电。 通常使用的电容可能在1至4.7uF 之间。
    当 UCC28710达到 UVLO 开启状态时、它将提供三个栅极驱动器脉冲来对输出电压和输入电压进行采样。 如果检测到故障、则会停止栅极驱动器脉冲、UCC28722会将 VDD 引脚放电至 UVLO 关闭。 此过程将重复、直至故障清除。
    可能会关闭器件的故障
    1:输出过压故障
    2.输入欠压故障
    3.内部过热故障
    4.一次侧过流故障
    5.CS 引脚故障
    6. Vs 引脚故障

    您的故障很可能是1或2。 您可以通过使用示波器研究辅助绕组、VDD、CS 和反激式输入大容量电压来解决这一问题。
    1、OVP 在 VS 时跳闸约为4.6V
    a.不要直接探测 VS 引脚
    B.您可以使用辅助绕组和 VS 分压器进行计算。
    2.输入欠压
    a:当开关打开时、通过 VS 分压器(RS1)高侧的电阻器感测
    b.|VRS1|>IVSL (run)* RS1 = 225uA*RS1

    为了使 UCC28710正常工作、具有干净的辅助信号波形至关重要。 请注意、辅助波形上的过度振铃会导致输出无法正确调节或触发 OVP。 请阅读 UCC28710数据表第13页的最后一段。 它将为辅助波形的外观提供引导线。 本段指的是图15。 请注意、泄漏尖峰消隐超时(TLK_REST)后、OVP 可能跳闸。

    一旦您确定器件未启动的原因、我们将能够就如何修复您的电路并对其进行故障排除提出更多建议。

    您可能还需要订购 UCC28711EVM-160 85V 至265V RMS 至5V 评估模块以用作参考。 www.ti.com/.../sluua12

    此致、

    Mike