This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C20:一种改变输出电压以避免瞬态波动的方法

Guru**** 2359080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0501-100, TPS56C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634360/tps56c20-a-method-of-varying-the-output-voltage-so-as-not-to-cause-transient-fluctuation

器件型号:TPS56C20
主题中讨论的其他器件:TPL0501-100

您好!

在以下条件下、我将研究如何改变输出电压。
在这种情况下、存在瞬态电压波动问题、因此有必要考虑一种不会导致此类现象的控制方法。
作为先决条件、我们需要根据电压变化宽度减少生成的瞬态波动量。
运行期间输出电压发生变化。
我正在考虑使用 DAC 趋稳[1:0]。

您能否告诉我在以下情况下如何在不导致瞬态电压波动的情况下更改输出电压?
如果您告诉我们如何设置 DAC 趋稳[1:0]以及如何调整 VOUT [6:0]的步长宽度、将会大有帮助。


条件①
输出电压:0.7V 至0.8V 或0.8V 至0.7V、0.1V 可变
输出电流:大约5A

条件②
输出电压:0.8V 至0.9V 或0.9V 至0.8V、0.1V 可变
输出电流:大约1.5A

条件③
输出电压:假设可在0.1V 至0.01V 范围内变化、介于0.6V 至0.7V 之间
输出电流:大约5A

条件④
输出电压:假设可在0.1V 至0.01V 之间变化、介于0.7V 和0.8V 之间
输出电流:大约1.5A

(规格)
输入电压:5.5V 至13V (假设锂离子电池+ 2至3节电池)
输出电压:0.6V 至0.9V
输出电流:1.5A 或5A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    如果负载稳定,Vout 将不会波动。 如果您的负载将发生变化(例如从3A 变为5A、1A/us)、它必须具有 Vout 的波动。
    对于本部分,您可以使用寄存器以0.1V 变量更改输出电压。 您可以参阅 DS 以了解更多详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我想再多问一点。

    当将0.1V 更改为① Ω 或② Ω 时、突然更改为0.1V 是否存在问题?
    还是应以10mV 为增量更改它?

    何时应更改 DAC 趋稳[1:0]?
    它是否取决于负载电流的幅度? 我假设负载电流为1.5A 和5A。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还可以尝试使用数字电位器(如 TPL0501-100)来简化设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    此外、感谢您提出产品建议。
    但是、由于我的应用是数码相机、因此我只想使用一个芯片电源来调节输出电压。 以减小面积。

    我想问另一个有关 TPS56C20的问题。
    我可以理解、当输出电压为变量时、DAC 稳定[1:0]的函数有效地抑制了瞬态。
    但是,我无法想象它有多大的影响。
    实际改变电压时、是否有输出电压的波形?
    数据表或 EVM 材料中不会显示此类图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果 DAC 稳定1:0的毛刺脉冲频率服从稳压器环路带宽、则稳压器控制环路将不会响应 FB 引脚上施加的毛刺脉冲。 或者、您也可以在 DAC 输出后添加 RC 滤波器以滤除干扰。