This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28023:UC28023的应用电路原理图-如何连接 UC28023上的 ILIM/REF 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28023, UC28025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595581/uc28023-application-schematic-for-the-uc28023---how-to-connect-the-ilim-ref-pin-on-the-uc28023

器件型号:UC28023
主题中讨论的其他器件: UC28025

我计划将 UC28023用作峰值电流模式控制器。

但我不太确定如何连接 ILIM/REF 引脚(引脚11)。 UC28023/UC28025数据表没有显示 UC28023的应用原理图。

您能否提供峰值电流模式控制配置中使用的 UC28023的应用原理图?

我不关心转换器拓扑。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lars、

    UC28023上的 ILIMREF 引脚被用来在外部设定电流限制阈值。 这用于电流限制保护、而不是用于拓扑峰值电流模式控制律实现。 您可以使用 VREF 以外的电阻分压器来设置该阈值、但请注意、1.4V 关断阈值将最大值设置为1.4V 或更低。

    有关峰值电流模式控制、请参阅 UCC28023数据表中的图8。 抱歉、没有单路输出 UC28023的示例应用设计。