This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 竞争 EN6360QI/EN6347QI 解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704, LMZ31710, LMZ31707, LMZ30606, LMZ30604, TPS82085, LM21212-1, TPS54418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595476/compete-en6360qi-en6347qi-solution

主题中讨论的其他器件:LMZ31704LMZ31710LMZ31707LMZ30606LMZ30604TPS82085LM21212-1TPS54418

您好!

   客户希望针对电路板上的紧急布局区域和成本问题更改解决方案

   您能否为列出的功率预算推荐解决方案?

  1. 3.3V->1V/6.895A(现在使用 EN6360QI)
  2. 3.3V->0.95V/3.1A (现在使用 EN6347QI)

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 LMZ31710 (10A) /LMZ31707 (7A) /LMZ31704 (4A) 系列。 不过、这些器件需要5V 偏置电压才能运行。

    LMZ30606 (6A) 和 LMZ30604 (4A)可直接在3.3V 电压下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS82085非常适合此类低输入电压应用中的3A 电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是 Altera 的电源模块、但来自我们的产品系列:

    1。 3.3V->1V/6.895A (现在使用 EN6360QI)- LM21212-1
    2. 3.3V->0.95V/3.1A (现在使用 EN6347QI)–TPS54418