This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:电源过冲

Guru**** 2361320 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, LMR14020-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634234/lmr14020-power-supply-overshoot

器件型号:LMR14020

我使用 LMR14020将24V 转换为5V。 在启动过程中、我们注意到偶尔出现过冲超过5V 以及软启动无法按预期工作的情况。 我们在输入侧有一个相当慢的斜坡、从0到24V (100ms)。  斜坡时间是否会影响这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Vin 压摆率而言、它真的太慢了。 您可以使用更可靠的器件 LMR14020-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否上传输入电压和输出电压波形进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH3/4是24V 输入、具有电流检测功能。  (红色是电流)

    5V 电源轨(CH1)不使用软启动、并且斜升至5V 以上、与输入电压匹配。

    3V3电源轨(CH2)不能通过软启动正常启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从启动波形来看、我认为您使用 EN 引脚上的电阻分压器对大约8V 的系统 UVLO 电压进行编程、 您是否还在 EN 引脚上将电容器并联到 GND? 什么是电容? 如果使用电容、我建议您首先在 EN 引脚上添加一个电阻值为75K-100K 的电阻器、然后将电阻器另一个节点连接到原始的外部网络。 当 EN UVLO 电压跳闸时、可在 EN 引脚上生成较小的快速阶跃。