This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24140 -一般行为

Guru**** 2811575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24140, BQ25606, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622707/bq24140---general-behavior

主题中讨论的其他器件:BQ24140BQ25606BQ24250

I4'e 一直在阅读 BQ24140的数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24140.pdf)、但我还不清楚一些问题:

如果 VBUS 和 VIN 都连接到电源、并且"CE"位指示两者都处于"活动"状态、会发生什么情况?

2.“15分钟计时器”到底是如何工作的? 如果器件连接到电源并且 I2C 通信仅在超过15分钟后启动、器件是否会正确响应?

 3."32s 看门狗"到底是如何工作的? 狗何时被踢?  

如果  两个"CE"位都指示为"未激活"、我们是否可能会进入"死锁"状态、在这种情况下、电池电量耗尽、器件将永远不允许充电?

提前感谢!

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tal、

    关于1、当在默认模式下检测到两个电源时、bq24140将默认为 VIN 运行和 VBUS
    输入将变为高阻抗。

    关于2、在15分钟模式期间、充电器使用默认设置(VBATREG=3.54V、ICHARGE 处于低电平设置)运行。 15分钟后、充电器变为高阻抗并等待 I2C 写入以重新启动。

    关于3、在32s 模式下、充电器应该至少每32秒向看门狗位写入一次。 如果未收到、充电器的寄存器将恢复为15分钟模式默认设置。

    关于第4条,是的。 如果主机在加电后15分钟内未进行通信、IC 将进入 HiZ 模式并将关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    感谢您的回答、并对我延迟的回复表示歉意。

    关于3:我是否正确地理解、为了在任何非默认配置下充电、我们必须每32秒与充电器通信一次? 是否无法使充电设置在更长的时间内保持稳定(即禁用此看门狗或延长其周期)?  如果不是、这意味着我们的 MCU 将每30秒唤醒一次、这对我们来说显然是非常糟糕的。

    谢谢、

    Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tal、

    不幸的是,情况就是这样。 无法禁用看门狗计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、

    感谢您的此(SAD)澄清。

    最后一次(绝望)跟进-是否有任何方法可以将默认目标电压从3.54V 更改为其他电压?

    在任何情况下-我建议您在将来的器件中考虑通过此功能提供更大的灵活性。
    此外、我认为该规范应该更清楚地说明这一事实(不仅是技术细节、而且高于3.54V 的充电需要持续通信)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tal、

    不幸的是、不  默认 VBATREG 固定为3.54V。  此功能和看门狗是手机首次使用锂离子电池时所需的安全功能。  下面列出了一些不具有这些极端安全特性的独立单路充电器:

    bq25606 -可作为电池充电器或 OTG 返回输入、而不是同时运行。

    bq24250 -仅限电池充电器

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您能详细介绍您的终端应用、我可能会更好地为您推荐合适的电路。