This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:关于 SW 引脚的下冲电压

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595504/lm2623-about-sw-pin-under-shoot-voltage

器件型号:LM2623

您好!

客户 担心 SW 引脚的下冲电压。
(-1V@5ns 至10ns)

客户希望抑制下冲电压。
您能给我关于对策电路的建议吗?
例如、在 SW 和 GND 之间插入 pF 阶电容器是否有效?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    首先、请确保您使用探针上的小接地环路直接在引脚上探测 SW 引脚。 如果使用具有长接地回路的探头、则可能会出现测量不准确的情况、其中电压看起来比实际电压更负。

    帮助抑制 SW 节点上振铃的更好方法是在 SW 与 GND 之间或二极管之间添加一个缓冲器。 当设计正确时、这将有助于最大限度地减少 SW 节点上的任何振铃。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它主要与布局相关。 是否修改布局是一个选项? 您能显示他们的当前布局吗? 您能否展示下冲电压的示波器图片? 请确保-1V 为实值、不是使用探针的长接地引线进行测量所导致的。 此外、请告知 VIN、VOUT 和负载范围。