This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:关于减少纹波配置(R3、C1、C2)

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593882/lm25085a-about-reduced-ripple-configuration-r3-c1-c2

器件型号:LM25085A

您好!

您能不能告诉我减少的纹波配置。
R3、C1、C2是否 是 Excel 工作表中的固定值?
www.ti.com/.../lm25085aquick-calc

它与数据表的计算公式不同。
R3、R2、C2看起来像一个固定值。
我是否应该考虑数据表公式?

e2e.ti.com/.../LM25085A.pdf

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke San、请使用数据表中详细介绍的方法、因为 QS 工具中的方法是一种粗略的方法。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daivid-San、

    感谢您的信息。
    我将使用 数据表 公式 作为参考。

    让我再问一下有关数据表公式的一件事。
    客户根据数据表进行了计算。
    但是、使用计算得出的常数、Vout 不稳定。
    (通过改变常数、Vout 稳定。)

    r3:6.6k→100k
    C1:0.0033uF→0.01uF

    客户 怀疑数据表公式的有效性。
     您能就此 给出意见吗?
    我附上下面计算公式的摘录。

    VA = VOUT -(VSW x (1–(VOUT/VIN (min))))
    TON=(1.45x10-7x (RT+1.4))/(VIN-1.56V+RT/3167)+50ns
    R3 x C1 =((VIN (min)- VA) x ton)/⊿V

    输入电压

    19.

    103.3

    kΩ μ A

    0.918873819

    μs μ A

    输出电压

    12.

    VSW

    1

    输入电压(最小值)

    12.4.

    C1

    3.3E-09

    F

    VA

    11.968

    ⊿V

    0.03%

    R3*C1

    1.32397E-05

    R3

    4012.

    Ω μ A

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表说明了如何选择 R3至至少10k。 客户起始值为6.6K? 此外、数据表中给出的公式是一个近似值、可能需要根据规格在工作台上修改最终值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的响应和支持。
    是的。 客户第一次尝试6.6k。 下 一个客户尝试了10k。
    最终稳定值为100k。

    因此、客户 对数据表公式的有效性感到怀疑。
    (计算结果不是很可靠。)
    请告知选择 R3的要点。


    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke San、

    我很高兴电路现在可以正常工作。 请参阅下面的链接、其中详细说明了为 R3选择正确值的重要性。 我认为这应该在 Vin nom 而不是 Vin min 处进行计算


     www.ti.com/.../snva166a.pdf