This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:UCD9081上电和断电序列发生器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628925/ucd9081-ucd9081-power-on-and-power-off-sequencers

器件型号:UCD9081

您好、TI

我正在使用 UC9081来控制数字电路电源序列发生器。

12V 是电源、其他电源轨来自12V。

我希望 UC9081执行以下操作:

1)上电:12V (电阻分压为2.7V)->0.9V->0.95V->1.8V->1.8V_IO

2)关闭电源:1.8V_IO->1.8V->0.95V->0.9V->12V

还可以吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    对于上电:可以、通过以下三种方式实现。 挑选一个适合您的应用。
    •Time (时间)—此电源轨启用前的毫秒数。
    •父轨(Reg)—父轨达到调节之前的延迟毫秒数
    启用该电源轨。
    •父轨(V)—使能该轨之前父轨必须处于的电压

    对于断电:可以为每个电源轨设置不同的关断延迟、以实现关断时序。
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI

    我对 UCD9081还有另一个问题。

    通过阅读有关 UCD9081的文档、我知道 TI USB 转 I2C 适配器可以通过 PC 上的 TI GUI 配置 UCD9081。

    此 TI 适配器是否可以替换为其他通用 USB 转 I2C 适配器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用其他 I2C 适配器、但 TI GUI 仅适用于该特定适配器。
    此致

    Yihe