This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:学习周期问题

Guru**** 2557580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631510/bq34z100-learning-cycle-problems

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

我有16节锂聚合物电池与 BQ34Z100电量监测计串联。  我已经尝试使用 Battery Management Studio 1.3.54运行多个学习周期、尝试了我在该论坛上看到的许多建议、但我无法获取要更改的最大误差和更新状态值。  我的流程如下:-

配置 BQ34Z100

放电电池组以在大约 C/6时终止电压

让它放松5小时以上

发送"IT Enable"命令(设置 QEN 和 VOK)

充电包达到最大容量(设置了 FC)

让 IT 部门放松5小时以上(此时最大错误和更新状态不变)

放电组件可在大约 C/6时终止电压(此时最大误差和更新状态不变)

您能不能建议我出了什么问题?  我已从 Battery Management Studio 中保存了一个日志文件、可以随配置的更多详细信息一起发送该文件。  我是否可以通过某种方式将其私下发送而不在论坛上发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、MJ
    您是否为您的电池组正确设置了设计容量。 您能否将测量仪表中的日志和 gg 文件附加到这里进行分析、以便我可以告诉您为什么学习可能失败。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx。  附加的文件。

    e2e.ti.com/.../BQ34Z100_5F00_20171012gg.txt

    e2e.ti.com/.../4212.LOG_5F00_20171012.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、MJ
    每节电池的充电电压为3.9V。 电池数据表中是否规定了最大电压? 您需要充电至电池数据表中规定的最大值、放电至最小值。 您需要至少有90%的设计容量通过充电、才能成功学习<确保您的设计容量正确。 将 FC 设置为-1。

    我建议您在开始学习周期时放电。 请按照以下步骤操作
    问题使能。
    -发出重置
    使用 c/7将电池放电至空(电池组中的最小电压)
    -休息5小时
    在 c/2时充电至充满电
    -休息两小时
    -在 c/7时放电至空
    -休息5小时


    学习完成后、您可以将充电电压调整回每节电池3.9V 并发出重置命令。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    由于其他原因、我只充电至3.9V、我认为学习周期会相应地调整容量。  现在、我将根据您的上述步骤、将充电和放电过程更改为最大值和最小值。

    对于休息/放松时间、如果此时间超过5小时(我将在这里过夜)、是否有任何问题?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果放松时间超过5小时,没有任何问题
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我已经按照您的建议调整了参数、但现在看不到 FC 位设置。 我将检查参数并再次运行该周期。

    同时、您能否从我之前的日志文件中得知我是否选择了兼容的化学物质? 我尝试使用中的在线工具、但没有得到任何响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MJ:
    请在此处附上您提交给 gpcchem 的文件,以便我查看。

    关于 FC、请查看 FC 的设置条件、并确保您满足所有条件。 您可以附加您的日志和新的 gg 文件、以便我也了解一下

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx。 我根据您的建议查看了我的参数、现在实现了有效的学习周期。