This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:最短软启动时间

Guru**** 2797355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594842/tps92691-minimum-soft-start-time

器件型号:TPS92691

您好!

请告诉我我们可以设置的最短软启动时间。

COUT=66uF、VOUT=15V、ILED=2A、L=1.2uH 或1.8uH 或2.2uH

在 webench 设计器中、TSS 范围为1ms 至15ms。
最小软启动时间是否为1ms?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji、

    Webench 可能根据数据表公式得出最小值、这是对输出电容器进行完全充电并防止过冲的大致时间。  如果您确实需要、您可以使用更少的电流、甚至可以使 SS 保持开路、但根据您的电路和所有运行参数、您在启动时可能会出现 LED 电流过冲。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clint San、您好!

    感谢你的答复。

    如果我在以下条件下计算 CSS、则 CSS 为负值。
    在这种情况下会发生什么情况? 是否会发生过冲?
    我们是否应该在 CSS 计算变为正时使用该器件?

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    计算为负值的 CSS 仅意味着在 COMP 达到0.7V SS 钳位电压之前 SS 将充电并处于电路外、因此 SS 实际上不会执行任何操作、它也可能保持开路。 是否存在过冲取决于许多因素、需要在工作台上进行测试。 如果存在过冲、而您想要消除它、那么是的、您需要具有一个正 CSS 值来减缓开通。

    此致、

    克林特