This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:内部电荷泵

Guru**** 2406500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624712/tps4h160-q1-internal-charge-pump

器件型号:TPS4H160-Q1

你(们)好

我想了解一下内部电荷泵、

 电荷泵的频率是多少?

 -频率和占空比是固定的吗?

 有一个内部振荡器。 电荷泵的频率是否与振荡器相同?  

 - 客户发现客户系统上的谐波频谱约为130k~150kHz。

   您是否认为该频谱与内部电荷泵的频率有关?

 如果是这样,您是否有噪声问题的布局指南?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我已经联系过相应的工程师、他们应该很快就能与您联系。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、大约150kHz 的谐波不是由内部电荷泵引起的。 我将找到电荷泵信息。 您可以发送曲线吗? 您可以离线将其发送至 m-harmouch@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alek-San、Mahmoud、San、

    感谢您的快速回复。

    好的。 如果我得到波形(频谱波形)、我将向您提供。

    如果您获得电荷泵信息、请告诉我。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电荷泵频率为5MHz 至6MHz、与具有恒定占空比的振荡器频率相同。 130Khz 和150kHz 之间的谐波不是由电荷泵引起的。 我要求分析图、但没有收到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、

    感谢你的答复。 我无法从客户那里得到波形、但是他们知道内部电荷泵的频率高于150kHz。

    感谢您的支持。

    此致、
    本志本