This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG:安装孔

Guru**** 2558690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595032/reg-mounting-hole

主题中讨论的其他器件:ash

您好!

我想知道、板上的安装孔需要通过电容器连接到板的数字接地。

我需要使用多少电容器值?

 安装孔接地应与连接器的机箱接地相同?

我是否可以知道原因?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashu、

    您要询问此问题的器件是什么?  请提供更多详细信息。

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通常问,在 PCB 上是否需要将安装孔连接到数字接地?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灰、

     一般准则是将散热焊盘连接到电路中的最负电压。  因此、如果这是 GND (0V)、 则焊盘将连接到那里。  但是、如果不知道器件类型、我就不能推荐使用其他器件。  大多数数据表都有布局部分、请查看数据表以了解建议是什么。  如果没有、请参阅该器件的 EVM、查看 EVM 或参考设计中的选项卡连接到了什么。  

    如果仍有疑问、请指明您正在使用的器件。  

    ~Leonard