This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:结至电路板热阻

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595464/tps82085-junction-to-board-thermal-resistance

器件型号:TPS82085

大家好、团队、

请提供结至电路板的热阻。 数据表中缺少此信息。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 Ψ JB 指标吗? 他们是否尝试根据固定的 PCB 温度计算 IC 温度?

    如果您有其他详细信息、请将其发布在顶部的线程工具包中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否使用图中的这个 JB 热阻。 9和10数据表?

    谢谢、


    Hans-K ö Günter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是我在第一次答复中提到的 psi 指标。

    您能否通过电子邮件分享应用细节? 此模块通常不存在热限制/问题、因为它非常高效。