This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:PFM 模式下的电流限制规格

Guru**** 2560060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634659/lm5166-current-limit-specification-in-pfm-mode

器件型号:LM5166

我们的客户设计了50V 输入和12V 0.45A 输出的 PFM 模式应用。

HIS、RT 和 ILIM 引脚被直接下拉至 GND。

他测量到、在大约0.3A 的负载条件下、在纹波电流的峰值点、线圈电流将上升到大约2A。

纹波电流通过两个和三个突发脉冲重复

额定电流限制值高达1375mA (最大值)。

这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshwa

    您能否共享波形、原理图和布局? 这听起来像是您在获得电流过冲、或者您的电感器的尺寸可能不正确。 如果没有更多信息、很难肯定。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshwa

    电感值是多少? 请注意、一旦电流超过标称 ILIM 值、电流响应时间将为80ns。 数据表的第7.3.5节对此进行了说明。 在高输入电压下、电流过冲将更加明显。 请使用 LM5166快速入门工具帮助您选择设计的组件-可从 LM5166产品文件夹中下载该工具。 此外、还可以选择在 COT 模式下使用 LM5166。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SANN

    感谢您的评论。

    客户使用 WEBENCH 工具并将其电路设计为 VIN=35V 至60V、VOUT=12V IOUT=0.47A 频率=600kHz。

    电感器和电容器的值如下所示、

    L=15uH Isat=1.9A RDC= 89mΩ Ω

    Cin = 4.4uF Cout = 44uF

    电感器电流电平如所示、其中 VIN=50V、IOUT=大约300mA。

    绿色表示 SW 电压、红色表示电感器电流。

    e2e.ti.com/.../LM5166-VIN_3D00_50V-Iout_3D00_0.3A.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshwa - San、

    电感太低。 如果您在 LM5166 Excel 快速入门计算器中填写设计、您将看到电感单元以红色表示。

    对于60V IN 至12V OUT、27uH 是保持峰值电感器电流小于1.6A 所允许的最低电感。 有关说明、请参阅数据表中的公式29。

    此致、
    Tim