This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:关于反激式使用的 Cout 选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595432/tps40210-q1-about-cout-selection-for-fly-back-use

器件型号:TPS40210-Q1

你(们)好

我使用 TPS40210-Q1作为反激式;输入电压= 18V ~ 36V、输出电压= 28V、输出电流= 3.6A、

我想知道如何计算正确的 Cout。

下面的公式是正确使用的?

COUT >=             Iout x NPS x Vout

             --------------------------------------

              ∆tripVouple x Fsw x (Vinmin + NPS x Vout)

[ NPS:初级到次级变压器匝数比,

  ∆tripVouple:Vout 处的峰峰值纹波电压、

 Vinmin:Vin 的 min vlotage ]