This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:低侧电流感应

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594490/tps92692-low-side-current-sensing

器件型号:TPS92692

大家好、

我的一位客户正在查看 TPS92692、但遗憾的是、LED 阵列电压范围为80-100V。 我们看到的唯一限制是 CSP 和 CSn 引脚。

是否可以进行低侧电流感应?

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    电流感应放大器共模范围为0V 至65V、因此、您可以进行低侧电流感应并升压至高于65V 的电压。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    您是否在低侧电流感应方面有过任何经验? 可实现的精度是多少? 低侧感应是否有任何缺点?

    谢谢、此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    精度不受影响、唯一的缺点是 LED 灯串不直接接地(这在某些应用中很有吸引力、尤其是在汽车中)。 我将更详细地答复您的电子邮件。

    此致、

    克林特