This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:电压尖峰与放大器;输出电压从未稳定、持续下降漂移。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628775/tps63030-voltage-spikes-output-voltage-never-settles-constant-downward-drift

器件型号:TPS63030

我正在进行一个项目 ,并已加入 TPS63030来调节 CR2032电池的电压。  但是,现在我刚脱离工作台电源,因为我解决了系统中的一些问题。  工作台电源提供3.001V,我已使用 R1和 R2的值931k Ω 和196k Ω 将输出电压设置为~2.875V。  该设计的其他所有内容都来自 TI 的参考原理图,包括1.5uH 电感器(我使用了推荐的 Coilcraft)。 系统的整个电流消耗为~10-15mA。  我遇到了两个问题。

第一个问题是、我似乎获得了一些与无线数据包广播相对应的电压尖峰。  此操作的电流消耗相当小(<1mA)、而拉取该电流的组件(MCU)在输入端具有相当大的电容(100uF)。

我遇到的第二个(也是更重要的)问题是,稳压器的输出永远不会以不同的速率稳定和降低。  例如、今天早上、我执行了以下测量:

11:31–2.8602V

11:41–2.8598V

11:50–2.8593V

12:07–2.8591V

12:13–2.8589V

1:30–2.8579V

今天下午、我进行了一些更改、尝试抑制一些尖峰、方法是在稳压器的输入端添加另一个10uF 电容器、在 R1上添加一个33pF 电容器以尝试稳定反馈电压、并在 MCU 输入端添加另一个100uF 电容器。 进行这些更改后、我进行了以下测量:

4:45–2.8716V

4:47–2.8676V

4:52–2.8651V

4:59–2.8632V

5:21–2.8611V

5:38–2.8604V

我并不一定认为我所做的修改会导致第二组测量的变化率显著提高,但我不想对此加以折现。  这两项测试也相当地反映了我在启动电压(2.8602V 与2.8716V)和变化率之间遇到的不一致性。

 

恒定向下电压漂移是一个大问题、因为系统会在多次测量中引用该电压有关如何解决这些问题的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    我以前没有遇到过这个问题、现在让我检查一下。
    您能否在相同的测试条件和测量设置下使用 TPS63030 EVM 进行完整性检查?
    可以共享电路板的原理图和布局吗? (如果您不想公开发布私人邮件,则可以使用该邮件)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、
    我没有 TPS63030EVM 用于测试此情况。 我已经为您准备好了您请求的文件。

    当我移除稳压器并从工作台电源馈入直接电压时、所有的噪声、漂移和尖峰都会消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在关闭此主题、因为问题已离线解决。
    这些问题主要与测量设置有关。