This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030:具有上拉电阻器时的温度

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634629/ref5030-temp-with-pull-up-resistor

器件型号:REF5030

大家好、团队、

我的客户使用 REF5030更换 ADI 设备。 但 REF5030不会直接 P2P、ADI 器件将在 PIN3处有一个上拉电阻器、这是 REF5030的 TEMP 引脚。

客户不想更改 BOM。 我们是否可以在 TEMP 引脚上使用1k Ω 上拉电阻器来达到5V? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JW:

    TEMP 引脚为输出、不应上拉或下拉、但应在使用时进行监控。 如果未使用、则不要将其上拉或下拉。 我不建议使用上拉、而是将引脚保持断开状态。 客户是否可以将 REMP 引脚保持断开状态?

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MZ、

    非常感谢! 我会向客户提供建议。