This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电池1放电导致电压不平衡

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595584/bq40z60-cell-1-discharge-causing-voltage-imbalance

器件型号:BQ40Z60

你(们)好

这个问题一直很难跟踪、并且已经多次尝试解决-有些人已经努力降低电池组故障的风险、但问题从未完全消失。 我们在 MP 中需要修复、因此我们非常感谢您的任何帮助。

电池组完全放电并离开休息后、电池1继续放电-即使在关断模式下也是如此。 示例:

  • 3.2V 时的截止电压
  • 4天后、电芯1电压低至2.8V、其他电芯仍平均为3.2V
  • 在另一个1周后、进入关断模式、电池1电压低至2.5V
  • 当将充电器应用到电池组时、在充电大约1分钟后、电池再次平衡、没有问题

但是、问题是、如果电池组离开的时间较长(可能为3-4周)、我们将看到电池1将下降到低于永久故障电压、电池组将发生故障。

当前正在使用 V0_15_build_21固件、由于存在电池平衡错误、最近升级的 V0_13形式存在 V0_13 -但我们仍然看到电池1存在问题、我们希望解决该问题。

电路与参考原理图相同、除 BQ40Z60外不存在其他 IC。

如果您需要更多信息、请告诉我。