This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:如何了解浮动降压拓扑

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414, TPS92511, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622728/tps92511-how-to-understand-floating-buck-topology

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件:LM3414TPS92513

大家好、团队成员。

我对浮动降压拓扑(例如 TPS92511或 LM3414)有一些疑问。

我想知道与传统降压拓扑相比、浮动降压拓扑的主要优势是什么? (此外、它不需要高侧 FET 电荷泵驱动器?)  

我们应该在什么 LED 电压/ILED/Vin 中选择浮动降压拓扑? (例如、如果我们需要1.5A LED 驱动器、我们应该选择 TPS92513还是 LM3414?)

第二个问题是、如果我们使用 LED 驱动器来提供100mA LED 电流、TPS92511是否比 TPS92513更适合应用? (我发现 TPS92511需要大得多的电感器)

第三个问题是、如果客户希望使用  容量约为10nF-100nF 的极小电容器、我们是否有任何解决方案来实现这一目的并实现合理的电流纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    如前所述、无需自举来驱动 FET 是一个优势。 如果 Vin 非常接近 LED 灯串电压、这也允许100%占空比、这是另一个优势。 它还允许您将 LED 灯串直接连接到 Vin、这在某些应用中是有利的。

    至于选择它的具体内容、我需要有关应用要求的更多信息。 许多器件之间的控制方法也不同。 例如、如果 PWM 调光、TPS92511的电流边沿会快得多、因为 TPS92513可以在 DCM 下运行、因此模拟调光范围会好得多(这就是511需要更高电感值的原因)。

    对于使用小型电容器减少纹波、您基本上需要在高开关频率下运行、并使用适合的最大电感器值。 但这也取决于您的应用中的"合理"纹波。

    如果您想提供更多详细信息(输入电压、LED 灯串电压、最大电流、模拟和/或 PWM 调光需要) 、我很乐意为您提供建议。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克林特
    感谢您的解释、非常清楚。
    客户仍在评估该解决方案、因此许多参数尚未确定。
    但是、它们想要减小输出电容值的原因是、当电容高于耦合数百 nF 时、它们会听到一些噪声。 因此、它们取出电容器来解决这个问题。 但副作用是较大的纹波。 (他们在 TPS92513 EVM 中完成了此测试)您对此噪声问题有什么解决方案或意见吗?

    关于 TPS92513 IADJ 引脚、在数据表第11页最后一段中、IADJ 可以施加0V-1.8V 电压、但它还指出 IADJ 引脚中小于180mV 可能"电路之间的变化更大"。 如何理解这一点? 他们是否建议在 CCM 模式下使用该器件、尽管它可以在 DCM 模式下使用? CCM 模式是否比 CCM 模式具有更好的电流调节精度?


    另一个问题、LM3414是否可以在100mA-300mA 范围内使用? 它可以在 DCM 模式下运行吗?
    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    很抱歉我错过了这个。

    这意味着、在513数据表中、误差放大器在温度范围内具有+/-10mV 的可能偏移。 它通常不会有太大的变化、但在任何情况下、对于200mV 的电流感应、转换为+/-5%、但变化越小。 相对合理的是、它们将在一定程度上匹配正常、这正是 IADJ 建议的180mV 值。 您可以降低、但匹配可能会成为某些应用的问题。

    对于 LM3414、您可以进行模拟 DIM、因此您应该能够在100mA 至300mA 范围内运行、但您确实需要使其在 CCM 下运行、因此您需要使用更高的开关频率和/或更高的电感器值。

    此致、

    克林特