This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138的图形配置工具?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594912/ucd3138a-graphical-config-tool-for-ucd3138

器件型号:UCD3138A

您好!

我正在为 UCD3138A 准备固件、我想知道是否有一个工具可以帮助配置此 IC 的寄存器。

我已经下载了"Digital Power Studio"、但如果我没有错过任何内容、此工具只允许生成配置滤波器系数的代码。

准备一个工具来准备类似代码以定义块的操作及其之间的互连(DPWM 的模式和周期、脉冲时序、由 DPWM 触发 EADC、由 EADC 驱动的滤波器、滤波器到 DPWM 的输出等)将会非常有帮助。 这对于任何任意电源系统拓扑都是可能的。 最好这是一个图形工具、允许绘制一种原理图。

此类工具是否可用?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    AE 将很快就您的 E2E 问题为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,不存在这种工具。

    最好从非常接近您所需的固件开始、并修改现有代码。
    您需要阅读 TRM (技术参考手册)以了解如何配置外设。

    您正在开发哪种拓扑/配置?

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yitzhak、

    我确实读取了 TRM、但它很长、这当然是因为芯片具有广泛的功能、这很好、只是很容易忽略或误解寄存器中的配置值。 首次使用某些器件时的典型问题。

    如果不是工具、可能存在一个检查清单? 例如:在此处配置系数、让 DPWM 在此处触发 EADC、在此处打开某个东西、在此处打开某个东西...

    在本例中、拓扑很简单、是同步降压、我在正常模式下使用一个 DPWM 块+一个 EADC +一个滤波器。

    此致、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TI.com 上的培训材料中的壁橱式简易降压式固件是"实验4":

    http://www.ti.com/tool/ucd-training-labs

    请下载并安装实验室、并查看 Lab4。

    每个初始化函数在 配置简单的闭环时都提供了一个必要的步骤。

    此致、

    Yitzhak