This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:在开发板中烧录的源代码与在线开源代码是否不同?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628554/ucd3138-is-the-source-code-burn-in-the-development-board-different-from-online-open-source-code

器件型号:UCD3138

你好。

我最近调试了 UCD3138全桥硬开关开发板。 我遇到了问题。

开发板已推出、我测试了可达到30A 满负载输出的开发板。

但是、当我将从 TI 官方网站下载的固件下载到开发板时、 开发板只能具有稳定的12A 输出负载、当负载达到15A 时、开发板输出过压关断。

我想问一下、这是如何实现的?   开发板中的源代码刻录是否与在线开源代码不同?

期待您的回复、谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 中的官方 HSFB (硬开关全桥)代码应与 HSFB-EVM 相匹配。

    要 在 高负载电流下长时间运行、您可能需要一个风扇来冷却电路板。

    我将再次检查兼容性问题并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我有两个 UCD3138全桥硬开关开发板、
    一种是开发板附带的代码,另一种是从 Internet 下载的代码,
    我在10A 负载波特图下测试了两个开发板、发现这两个开发板的频率和相位裕度不同。
    交叉频率为3kHz、一个为2.3kHz、相位裕度为59度、另一个为65度、两个差值更大。
    第一个开发板可在30A 满负载下工作、而具有在线下载程序的开发板只能在12A 电流下工作、输出电压过压保护可在15A 电流下工作。
    因此、我们怀疑这两个代码是不同的。 抱歉、是否可以向我发送最新代码? 我很容易调试。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在对此进行调查、并将很快返回给您。
    同时、在 ROM 模式下、您能否使用器件 GUI 读取 EVM 上器件的完整器件型号?
    您是否尝试在电路板之间交换固件、以查看问题是否通过获取固件而发生交换。
    固件(闪存内容)可从一个器件导出到一个外部文件、然后下载到另一个器件中。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在 HSFB-EVM 上对 TI.com 上的最新固件进行了个性化测试。

    该 EVM 可在高达30A 的电流下正常工作。

    我唯一的意见 是关于电流共享设置。

    独立工作时、应关闭此设置(#define CURRENT_Sharing (0))。

    默认 的#define CURRENT_sharing_enable (1)位于 system_defines.h 文件中

    请将值设置为零以防止潜在问题。

    希望这对您有所帮助、

    此致、

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的帮助。
    这个问题得到了解决,两个铜箔电阻是不同的,因此在15A 过流保护时它无法输出30A 电流。
    稍后、我修改了电流采样电路、现在很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴问题得到解决。

    希望 EVM 和代码对您的评估有用。

    此致、

    Yitzhak Bolurian