This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:电量监测计 bq24032和 bq27200电路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595551/ccs-msp430f5529-fuel-gauge-bq24032-and-bq27200-circuit

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要帮助了解电量监测计电路。 添加了相关电路。 我的问题是输出电压值(在我的原理图中为 MSP_DVCC、MSP_AVCC 值)、

如果我在电路中使用锂聚合物电池(3.7V、850mAh)、MSP_DVCC 和 MSP_AVCC =0.6V 接近、或者如果我使用 USB 连接微控制器(MSP430f5529)、在本例中、MSP_DVCC 和 MSP_AVCC =1.1V 接近。

但是、如果 ı 测量电路、则 ı 认识到锂聚合物电池未通过 USB 充电。 因为电池电压不会增加。

在我的电路中、ı 希望输出值为3伏(MSP_DVCC、MSP_AVCC 应为3V)、

我的电路中的错误是什么?

感谢您的回复、

此致、

e2e.ti.com/.../5684.1.pdfe2e.ti.com/.../7838.2.pdf