This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313-Q1:有关 LM27313-Q1正负输出反激式设计的一些问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313-Q1, PMP10703, LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634832/lm27313-q1-some-questions-about-flyback-design-for-positive-and-negative-output-by-lm27313-q1

器件型号:LM27313-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP10703LM2733

大家好

我想为 IGBT 模块(三相桥)的栅极驱动器 IC 设计电源。

因此、我想使用 LM27313-Q1设计  可输出15V (250mA)和-9V (250mA)的反激式转换器。

这是我设计的电路拓扑:(由于功能安全、我将为栅极驱动器 IC 设计六个相同的电源)

Q1: 这种电源拓扑的设计是否合理?

Q2:250mA 电流 输出能力是否 足以满足此栅极驱动器 IC:1EDI2010AS

问题3:我还需要注意什么吗?

Q4:TI 是否有比我的设计更好的拓扑?例如 TI 更合适的芯片(汽车级)或 更适合这种拓扑的拓扑?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    A1这是合理的
    A2您是否会使用15V 和-9V 来驱动 MOS? 它取决于 MOS Qg。
    A3由于补偿在 C9之外的内部、因此您应该注意稳定性。
    A4我们有一个类似的参考设计、您可以参考它。
    采用 LM2733的9V 至14V 输入、隔离式+/- 15V/100mA 输出反激式参考设计解决方案(正在供货) PMP10703