This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:通过扩频降低噪声

Guru**** 2486065 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626084/lmr14030-q1-noise-reduction-by-spread-spectorum

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在扩频功能导致 FM 频带中的高谐波发射降低了多少? 他们希望确保效果(可以降低 xxdB。) 所得到的。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无扩频

     

    进行了优化

    衰减接近10dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无扩频

     

    进行了优化

    衰减接近10dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉、我的回复延迟了。 感谢您的支持。 我们还有其他问题。 在您的图中、我们可以看到本底噪声在150kHz 至500kHz 的低频范围内。 为什么会出现本底噪声? 我们想知道为什么会出现以下开关频率的本底噪声。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难说是什么导致了该噪声。 通常情况下、它是由不合理的 RC 气泡滤波器引起的、或者输入电容器太小。 如果您的设计中这些频率期间的噪声、请使用这种方法对其进行调试。
    对我们来说,这些频率下的噪声不会带来一些麻烦,我们对此不会给予更多的关注。 谢谢!