This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075 SysOff 引脚上的下拉电阻以及 BQ27426和 BQ24075之间的连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634307/bq24075-pull-down-at-bq24075-sysoff-pin-and-connectivity-between-bq27426-and-bq24075

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件:BQ27426

您好!

如果我 在 SysOff 引脚上有一个100k 的下拉电阻器(该引脚也会路由到主机)、以便该器件可以在输入电压出现时立即开始充电、而无需等待 主机将 SysOff 设置为低电平进行充电吗?

这将允许电池在不启动主机的情况下充电。 请提供建议。

此外、当此器件与 BQ27426搭配使用时:  

Q1:电池     的+ve 端子需要与 BQ27426的 BATP 引脚(也短接至 SRP 引脚)有多近?  它是否可以在100毫米之外?

Q2:SRN 引脚需要与 BQ24075充电器的 Bat 引脚的接近程度如何? 感应电阻器非常靠近 SRN 和 SRP 引脚、 SRN 引脚是否可以距离充电器的 Bat 引脚50mm?

根据  图14: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27426.pdf、充电器的 Bat 引脚将以开尔文连接到 SRN 、充电器的 OUT 引脚将为 VSYSTEM。

Q3:如果电池组没有热敏电阻引脚:BQ27426的 TS 引脚是否应该 通过 10K 下拉 NTC 直接短接至充电器(BQ24075) TS 引脚?

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    关于 SYSOFF 问题、您可以使用100K 电阻器下拉 SYSOFF。
    此致、
    Raheem