This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:关于 VINRIPPLE。

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595453/tps56c215-about-vinripple

器件型号:TPS56C215

您好!

我的客户有疑问。

Q2.数据表 P23 (9)中输入电容选择的计算公式。

什么电压适合 VINRIPPLE?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 VinRIPPLE、公式(9)下的数据表建议40uF 输入电容。 我强烈建议输入电容器不小于该值。 在这种情况下,根据400kHz 开关频率,输入纹波将在12Vin、1.2Vo 12A 和5Vin、1.2Vo 12A 中分别为64mV 和153mV。 同时、流经每个输入电容器的 RMS 电流应低于额定值。