This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:数据表 P17上的图17

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595491/lm5005-figure-17-on-the-datasheet-p17

器件型号:LM5005

大家好

如果我们问 LM5005、您会介意吗?
我们使用  数据表 P17上的图17仿真了电路以计算相位裕度。
我们选择 了 Cout=172uF、ESR=0.035 Ω。
 相位裕度超过 60度。(没关系。)
  在您的测试电路中、ESR 的值是多少?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表在第8.2.2.13节中显示了 BOM。 COUT 1的 ESR 为12m Ω。 陶瓷电容器 Cout 2的 ESR 为3 m Ω。