This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:SYNC 端子的几个问题。

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628685/ucc28950-several-questions-for-sync-terminal

器件型号:UCC28950

 大家好、

 我的一位客户正在为其产品使用 UCC28950设计原理图。  他们  对同步终端有以下几个问题。 请问您能回答一下问题还是给我一些意见?

 问题1.  当此端子与输出模式一同工作时、同步端子的最大驱动电流是多少?

 问题2. 当终端以 输入模式工作时、阈值电压是多少?

 问题3. 可应用于同步的最大电压是多少? 是5V 吗?

 问题4. 可应用于同步的最小电压是多少? 是0V 吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 当此端子与输出模式一同工作时、同步端子的最大驱动电流是多少?
    SYNC 输出是一条数字线路、因此如果驱动一个外部电路、应该对其进行缓冲。 例外情况是、可以直接从单个同步输出(主器件)将两个或三个同步引脚驱动为输入(从器件)

    问题2. 当终端以输入模式工作时、阈值电压是多少?
    我不理解这个问题-

    问题3. 可应用于同步的最大电压是多少? 是5V 吗?
    它是 Vref+0.4V (或5.4V)

    问题4. 可应用于同步的最小电压是多少? 是0V 吗?
    它是-0.4V

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    非常感谢您的快速回复。

    关于 Q2、我认为当 UCC28950是从模式时、SYNC 端子是输入模式。
    在这种情况下、我们的客户希望知道哪些同步电压被识别为低电平。 它是否小于0.8V (TTL 电平)? 或低于 VREF (CMOS 电平)的30%? 同步电压也被识别为高电平吗? 它是否大于2.0V (TTL 电平)或 VREF (CMOS 电平)的70%?

    非常感谢您的回答。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    请给我回复。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nakai-San

    我已经向设计部门询问了同步引脚电平的详细信息-我在收到时会发布他们的回复。

    正确、当器件处于从模式时、SYNC 引脚是输入。 另请注意、 当 UCC28950器件被禁用(SS/EN 拉至 VSS_STD 以下、0.5V 标称值)时、它会在通电时主动尝试将 SYNC 引脚与其输出级拉低(不仅仅是弱下拉)。  此级在其输出和 SYNC 引脚之间有一个串联200Ω Ω(标称值)。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    非常感谢您的回复、我注意到当 SS/EN 引脚为低电平时、SYNC 引脚会以大约200 Ω 的电阻下拉至 GND。
    我明白了。 我将等待您的设计部门人员的回复。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    您是否获得了任何数据?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nakai-San

    不、我还没有收到回复、我今天给他们发了一封提醒、但是他们很忙、要到队列顶部需要时间。

    我在收到回复后会发布回复、但如果我们在接下来的两周左右没有回复您、请务必提醒我。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    我明白了。 在两周后、我将提醒您。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San

    非常好-谢谢

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    客户需要尽快了解信息。 请告诉我这些信息吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nakai-San

    我今天早上从设计部门获得了以下信息- N 为5。

    如果您需要更多信息、请告诉我。


    此致

    Colin

    测量

    转角#

    最小值

    最大值

    平均值

    标准偏差(SD)

    Mean-N*SD

    Mean+N*SD

    VIH

    -40C

    2.14E+0

    2.29E+0

    2.21E+0

    31.9E-3.

    2.05E+0

    2.36E+0

    125°C

    2.20E+0

    2.36E+0

    2.27e+0

    34.9E-3.

    2.10E+0

    2.45E+0

    版本

    -40C

    2.09E+0

    2.25E+0

    2.17E+0

    33.3E-3.

    2.00E+0

    2.33E+0

    125°C

    2.15E+0

    2.32E+0

    2.23E+0

    36.8E-3.

    2.04E+0

    2.41E+0

    迟滞

    -40C

    33.2E-3.

    42.5E-3.

    39.0E-3.

    2.0E-3.

    29.2E-3.

    48.8E-3.

    125°C

    40.1E-3.

    52.5E-3.

    47.4E-3.

    2.6E-3.

    34.5E-3.

    60.2E-3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nakai-San

    我还获得了以下有关 SYNC 引脚行为/特性的汇总信息-

    Rin = 300k ~ 1、000k
    Cin =~2pF
    VIH = 2.13 ~ 2.35
    迟滞= 35 ~ 55mV


    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    非常感谢您提供的清晰信息。 感谢您为获取该信息所做的努力。

    顺便说一下、我能问您一些有关信息的问题吗?

    获取数据时 VDD 电压是多少? 是12V 吗?

    2.数据是否未更改取决于 VDD 电压? (SYNC 的输入缓冲器是否在由内部 LDO 生成的5V 电压下工作?)

    3. TI 建议的最大输入低电平电压和最低高电平电压是多少? (例如、最大输入低电平电压= 5V 的30%。 最小高电平电压= 5V 的70%)。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San

    1/这些值不取决于 VDD -通常 Vdd 为12V。

    2/电平与 VDD 无关。 SYNC 由一个内部5V 电源轨运行。 请注意、SYNC 引脚上的绝对最大额定值为 VREF + 0.4V

    3 5个 Σ 电平为 VIL = 2.06V、因此任何小于2.06V 的电压都将被视为 LO 电平。 VIH 为2.37V、因此任何大于2.37V 的电压都被视为高电平。 您的示例电平、5V 的30%和70%可以正常工作。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    非常感谢您和您的团队提供的友好支持。
    数据和您的回复非常有用。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。