This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:集成 LDO 的 IC、可提供0.7V 至3.3V 的升压双电源

Guru**** 2612745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, LM27762, LM27761, TPS65133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634846/lm27762-ic-which-will-provided-boosted-dual-supply-from-0-7v-of-3-3v-with-integrated-ldo

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:TPS61220LM27761TPS65133

您好!

我使用单节 镍氢电池(0.7V)通过 TPS61220 (低输入电压、0.7V 升压转换器)将功率升压至3.3V、目标应用是用于音频放大器、因此需要使用具有集成 LDO 的正负电源(+/-1.5V)。 我的选择是 LM27762  (具有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵)。 但我对  LM27761 (低噪声稳压开关电容电压逆变器)或 TPS65133 (分离轨转换器、±5V、250mA 双路输出电源)感到困惑。

是否有任何集成电路可将单节镍氢电池(0.7V)的电压升压至3.3V、同时通过集成 LDO 提供双电源输出。 欢迎提出任何建议。  

此致、

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    您当前的解决方案可能是您找到的最佳解决方案。 很难通过单节电池进行升压操作、然后在同一封装中使用逆变器和 LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    在 需要为运算放大器提供干净的正负电源(+/-)后、我将使用 TPS61220进行升压(从0.7V 到3.3V)。 只需提一下、我在电路中没有使用任何微控制器。  

    因此、在上一升压级之后、将需要以下 IC 之一(LM27762或 LM27761或 TPS65133)。   根据 TI 的 Antony Pierre Carvajales 的 Power House 博客、电容式和电感式拓扑优于虚拟接地。 如果我们将输出纹波和噪声作为参数进行比较、则电容拓扑将成为赢家。   

    您能帮您选择 LM27761或 LM27762。  

    下面、我附上了从数据表中获取的屏幕截图。 它提到 LM27762拓扑为降压/升压拓扑、LM27761拓扑为反相拓扑。 我已经在使用升压 IC TPS61220、因此不需要降压/升压(我认为这是这样的、如果我错了、你可以纠正我)您能否解释两个 IC 的输入电压(最小值/最大值)是相同的、那么在 LM27762中使用降压/升压的优势是什么。 以及 LM27762不提供负电源的原因、如屏幕截图中所述(最小输出电压)。  

    根据我的观察、LM27761最适合我、我需要您的意见。 如果我选择 LM27762而不是 LM27761、会有什么不同。

     

    此致、

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM27762基本上是一款添加了正 LDO 的 LM27761。 听起来您需要一个正极 LDO、因此 LM27762是最佳选择。

    请参阅我的博客 :e2e.ti.com/.../one-family-the-right-inverting-charge-pump-for-you