This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:过流限制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595325/tps54620-over-current-limit

器件型号:TPS54620

大家好、

实际的 TPS54620应用参数如下图2所示、

在图2中、我们计算出最大电感器电流为7.17A

它超出了数据表中显示的最小电流限值7A、

请帮助确认是否存在触发最大负载电流的风险?

谢谢!

 

VIN = 4.75~5.25V、Iout = 6.4A (最大值)、 Fsw = 500kHz、电感器= 1.2uH  

 

(图1)

 

 

(图2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、即7A 是低侧电流限制。  您的峰值电流为7.17A、这发生在导通时间结束时(高侧电流限制最小为8A)。  在关断时间结束 时、相对于7A 的低侧电流限值、电流将为5.63A。从低侧限值的负载电流中减去 ILP-p 电流的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的答复。 我有一些问题。

    那么 、低侧电流感应点 B 是什么?? (谷底感应??)

    以下波形是电感器电流。

    如下图所示。

    当高侧关闭时、低侧 MOSFET 电流(iRECT)=电感器电流。 (绿色)

    因此、TPS5462x 不具有峰值电流保护功能、对吧?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54620在 A 点具有高侧(峰值电流)限值感应、在 B 点具有低侧(谷值电流)限值感应。在 B 点为负值时、还存在低侧灌电流限值。