This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps54320:稳定性问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595363/tps54320-stability-issue

器件型号:TPS54320

我使用 TPS54320在1A 标称负载下将12V 输入降至1.9V。 我看到开关节点/电感器电流有一些变化、如所附的图像所示。

 

此设计已通过 TI 软件验证、并验证电压反馈环路在1A 负载下具有~55相位裕度、如所附图像所示。

 

根据我的理解、我们的工作占空比不应出现次谐波振荡、因此我不确定发生了什么情况。

 

我想指出的是、我们之前已经看到过这种行为、我们必须利用补偿和电感器值来使其消失。

 

我们当然可以再次尝试这种策略、但我们希望了解这种行为、以便在设计时正确解决问题、并对设计充满信心。

 

以下是该器件的原理图:

 

上述电路的相位裕度(与我计算的值/仿真值一致)

 

施加恒定1A 负载时的电感器电流(示波器施加1A 偏移)

第1次捕捉:

 

捕获不同、但与上述情况无关(即仍然为1A、只是重新触发范围):

 

缩小并重新捕获、同样也是相同的设置:

 

现在、将电流降至0A (无负载)并重新捕获电感器电流:

 

以及无负载电流的缩小版本:

 

感谢你的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否看到 SW 节点(PH)波形?