This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819A:TPS53819是否可以使用设计工具?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594753/tps53819a-may-tps53819-having-design-tool

器件型号:TPS53819A
主题中讨论的其他器件:TPS53819

你(们)好,先生

请问 TPS53819是否有设计工具?  

2.对于数据表 公式20、计算 Vout 很复杂、但我发现 EVB/参考设计 VoT 的计算方法是 VFB (0.6V)*(1+RfbH/RfbL)。 我可以使用此 VFB (0.6V)*(1+RfbH/RfbL)来找出 RfbH 和 RfbL 值吗?

RFB H mus 是否介于"10K~20K"之间。 如果超出此范围、是否会产生任何影响?

4.我看到 TPS53819使用寄存器来改变频率、如果是、如何选择电感器?

5.是否可以再次检查我们是否可以设置 reg 来更改 Vout 电压?(是否使用表12?)

6. RTRIP 电阻器是否用于设置过流点? 但我计算出的值是不同的均衡21? 我是否可以出错?e2e.ti.com/.../tps53819.xlsx

                                            令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    我有一个效率计算器设计工具。 不确定您正在寻找的工具的哪一方面。

    2、是的、您可以使用设计指南中的 EVM 公式

    最好遵循数据表中的建议。 您尝试更改为什么值。

    通过寄存器执行。 默认为425khz。 对于电感器选择、请遵循正常指南、将纹波电流比率保持在0.3和0.5之间。  Delta IL/Iout =纹波电流比

    5.是的,您可以使用它来更改输出电压

    好的、让我检查您的文件。 还会回来的

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还计算出与您相同的值。 我需要订购 EVM 才能在工作台上进行检查。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 RTRIP:请参阅第16页数据表上的方框图。
    (RTRIP*10uA)/8设置 OCP 跳闸点。 (39.2k*10uA)/8=49mV
    如果您使用2mohms FET、则 OCP 跳变点为25A。
    其触发时的输出负载电流将是 OCP 跳变点-(Δ IL/2)。
    我们将修改数据表以使其更易于理解。
    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathew
    因此、我们可能会检查我们是否有 Excel 文件设计工具来实现易于使用的电感器/RfbH/RfbL 等...
    令人很烦