This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:LM2596S-ADJEVM 不连续模式噪声

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632049/lm2596s-adjevm-lm2596s-adjevm-discontinuous-mode-noise

器件型号:LM2596S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2596

我们最近购买了用于 LM2569的评估模块。 虽然对于连续模式下开关节点的噪声而言、一切看起来都很好、但随着负载降低、噪声似乎会逐渐变差、从大约227mA 开始、占空比大约为30%。 我们希望我们的设计能够在3500mA 至高达2.5A 的不同负载下工作。 我们还希望输入电压可以是24V 或36V。 我们需要将噪声 EMI 保持在最低水平、并且开关脉冲前沿的1.22Mhz 振荡会导致相当大的噪声。 请参阅随附的示波器捕获。 有什么设计想法? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是 DCM 运行模式。 由于 LM2596是非同步降压转换器、因此只要负载电流降至电感纹波电流的一半以下、它就会进入 DCM。 您可以尝试增大电感器值以降低 DCM 阈值电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  我们将尝试一下。  顺便说一下、我指的是350mA 至2.5A、而不是3500mA。