This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:控制器设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593542/webench-tools-ucc28070-controller-design

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

根据 UCC28070设计工具、我已经根据我的规格计算了组件额定值并获得升压输出。 但是、RMS 电流随着输入电压和效率的降低而增加。请建议我如何降低该输入 rms 电流。 points.please 建议我进行哪些测试。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harijarani

    我不太理解您的问题、您是否意味着输入均方根电流随输入电压衰减增加、而效率随着输入电压降低而降低?

    如果是、我可以告诉您这是非常正常的现象。 输入电压、因为输出功率是恒定的、所以输入 rms 电流会增加。

    功率器件的功率损耗也会增加、例如 MOSFET、二极管。 因此效率较低。

    如果没有、请澄清您的问题。

    此致、

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的回答。 我知道输入均方根电流在较低的输入电压下很高。但在我的设计中、均方根电流随输入电压成比例增加、导致效率降低。 这是我们面临的问题。 您能帮助我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Harija

    如果输出电压恒定且负载恒定(R 或恒定电流)、则系统的输出功率恒定、在给定恒定效率的情况下、输入功率也恒定。 如果 Vin (RMS)增大、则 Iin (RMS)必须减小。


    因此:如果随着输入电压的增加而增加输入电流、则系统中的某个位置会耗散功率。

    我将检查以下内容

    是 Vo 和 IO 常数-在两倍工频时会出现一些纹波、但如果它小于 Vo 的7%或8%、则可以忽略它。

    交换机是否正常运行? 功率 MOSFET 和输出二极管上的 V 压降是多少?
    仔细检查您所使用的二极管模型的正向压降-设置单独的仿真、只需通过它运行5、10、15A 直流电、即可看到 VF 在所有情况下都是合理的。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    您的猜测是正确的。 输出电压纹波非常高、即大约10%、我还观察到交错在我的设计中无法正常工作。 即使在通过 升压电感器的180度相移电流情况 下脉冲变得正常、并且峰值电流也高于计算值。 请支持我限制该电感器电流、并让我知道如何使电感器电流连续而不发生任何重叠。

    电感器电流波形。

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Harija

    在我看来、这些电感器电流符合以下评论
    它们是180度异相-
    占空比小于50%、因此电流不会"重叠"-这种现象将随着占空比的增加而消失
    您能否计算电流上升沿的 di/dt、然后根据 V = L di/dt 计算电感。 结果应与仿真中的电感器值相同。
    电感器电流在周期结束时降至零-这意味着您没有足够的电感来维持 CCM、或者负载电流太小而无法维持 CCM。 如果负载电流正确(您的满载条件)、则需要增大 L_PFC。

    同样、作为诊断、我建议您在 Vin = Vout 的75%、Vout 的25%和 Vout 的50%时从直流运行系统。 这将为您提供从< 50%到> 50%的占空比、并允许您观察仿真行为、而无需担心线路电压影响。 一旦您对直流输入行为感到满意、就可以打开交流电源。

    整体而言-看起来您正在取得良好的进展。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    如前所述、由于输入电流成比例增加、在较高电压下、我的效率将会降低。 从过去的3周开始,这个问题就一直在困扰着我们。 请建议我如何调试这个问题。 我只有4天的时间来完成这个项目。我希望得到您的支持。

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Harija

    我本周出差、几乎没有机会考虑这一点、甚至任何其他问题。

    我只能建议您检查最大输入电压是否低于输出电压。

    我还将绘制效率与输入电压之间的关系图、以及输入电流与输入电压之间的关系图。 检查系统是否开始失去效率。

    我还会尝试确定电源的位置。

    对问题进行良好的分析可能与 完全正常工作 的项目一样有用-演示调试问题和理解问题的尝试。 理解是一个很好的第一步。

    此致

    Colin