This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:焊盘图案的阻焊层详细信息

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594674/tps56c215-solder-mask-details-of-land-pattern

器件型号:TPS56C215

您好!

我在数据表中有关于焊盘图案的阻焊层详细信息的问题。
数据表建议为电源引脚使用 NSMD 焊盘、为信号引脚使用 SMD 焊盘。

Q1:为什么 TPS56C215建议使用定义的两种阻焊层情况?
Q2:我们是否可以为电源引脚使用 NSMD 焊盘?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

     请查看 数据表的最后第三页、 建议对电源引脚使用 SMD 焊盘(焊盘2-11是电源焊盘)。

    1、SMD 可以承受更大的功率应力、不容易下降。

    2、TPS56C215可输出12A 电流。 因此、最好对电源引脚使用 SMD。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    感谢你的答复。
    我把以下一句误解了。
    错误(上一篇文章):数据表建议对电源引脚使用 NSMD 焊盘、对信号引脚使用 SMD 焊盘。
    正确:数据表建议对电源引脚使用 SMD 焊盘、对信号引脚使用 NSMD 焊盘。

    我再问你。

    我们是否可以将 NSMD 焊盘用于电源引脚?
    我的客户希望对电源引脚使用 NSMD。
    如果我们将 NSMD 焊盘用于电源引脚、会发生什么情况?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    您 还可以 对电源引脚使用 NSMD。 但请为 电源引脚放置更宽的线路。

    我将与 足迹团队再次检查该问题、并尽快回复您。

    此致。

    Edwin Zang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    我们推荐 SMD 采用此封装的原因是:
    SMD 焊盘提供更精确的焊盘面积。 (大多数印刷电路板内部在印刷电路板制造过程中存在过度蚀刻问题、最终导致焊盘尺寸更小)。
    2.金属面积越大,热性能越好。 这对于功率器件尤其重要。 更大的金属面积可提供更好的热性能、尤其是对于功率器件。

    因此、强烈建议对电源引脚使用 SMD。

    此致
    Edwin