This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180欠压问题

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, LM8365, PMP20612, LM8364
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625515/ucc28180-ucc28180-brown-out-issue

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: LM8365PMP20612LM8364

大家好、

我的客户使用 LM8365来实现 Simpleasemt UCC28180欠压功能。

了解 UCC28180  在 切断交流 电源时不会关闭栅极 PWM。 (LM8365输出低电平)。 D/S 显示仅 OVP 具有 PWM 迟滞。

您能不能为我们提供意见、因为当交流移除系统时、外部电路会触发 OVP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、郭
    此问题是的原始查询的一部分
    e2e.ti.com/.../625306
    但原理图现已删除。
    我建议移除 ISENSE 引脚上的反极性二极管之一。
    这项建议是否得到执行?

    此外、PMP20612还具有欠压选项、当 VINAC 低于欠压点时、它将 VSENSE 拉至低于 OLP 电压电平。
    该外部电路应在 LM8364周围添加一些迟滞、以便有一个急剧的欠压点

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    抱歉、客户希望我们不要在网上发布远程信息并创建新帖子。
    目前、我们通过开环监控器栅极 PWM 进行测试、如果变为-0.7V、是否会导致功率限制?

    该外部电路应在 LM8364周围添加一些迟滞、以便有一个急剧的欠压点
    ->当前复位 IC 输出为低电平,然后 UCC28180的 GATE 仍输出4周期 PWM。

    此致、
    郭先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hyster.pdf

    尊敬的郭先生/女士:

    请查看随附文档中的 LM8364是如何实现迟滞的。

    这可用于将 UCC28180上的 VSENSE 拉至低电平并关闭 PWM。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    LM8364和 LM8365是相同的器件。 只是保持电压不同。 复位功能正常。 但当 OLP!?
    2.卸下 ISENSE 引脚上的反极性二极管之一。 问题仍然存在。
    3.目前 PWM 发生故障会导致 MOSFET 损坏,因此我们测试开环(移除 MOSFET)
    4.验证 VSEN 是否直接对地短路、触发 OLP 不会关断 PWM。

    LM8365的 CH1跟踪复位
    UCC28180的 CH2 PWM
    LM8365的 CH3 VACIN

    LM8365的 CH1跟踪复位
    UCC28180的 CH2 PWM
    LM8365的 CH3 VACIN
    UCC28180的通道4 VSEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    在 OLP 检测时、您能帮助评论 UCC28180 PWM 行为吗? 是吗?

    谢谢!
    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:
    您是否实施了我建议的更改?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的。 移除 ISENSE 引脚上的反极性二极管之一。 问题仍然存在。
    我是否可以知道 VSEN 直接对地短路触发 OLP、为什么在几个周期后关闭 PWM?

    此致、
    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果该行为是 UCC28180具有的。
    您可以帮您对其进行评论吗? 或者我们只增加 MOSFET UIS 等功率组件额定值?
    OVP 欠压实现?

    此致、
    Duke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    我还建议在欠压检测电路中添加迟滞、如附件 I 中所示。

    您是否尝试过此操作?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们尝试使用外部迟滞电路进行欠压检测和监控 PWM 输出。 问题仍然存在...

    此致、
    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您可以帮您对其进行评论吗? 或者您可以为我推荐最佳解决方案吗? 谢谢。

    此致、
    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    我所连接的电路显示了如何向 UCC28180添加欠压保护功能。

    这已经过测试、据我所知、没有问题。

    此致

    John

    e2e.ti.com/.../brownout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您能帮助为我的客户提供波形吗? 谢谢。

    此致、
    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    目前我们使用附加 schamatic 验证、问题仍然存在。

    此致、
    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您能帮助更新数据状态吗? 谢谢。

    此致、
    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    如果没有原理图、就无法知道正在发生什么。
    什么是 RSET 信号 、它为何缓慢下降?

    此致

    John