This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:TPS51220A -以比预期的半速率开关。

Guru**** 2588745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595207/tps51220a-tps51220a---switching-at-half-rate-than-expected

器件型号:TPS51220A
我们有一个电路板在3V3电源上显示了更高的纹波电压。 负载为5A 时的纹波电压为270mV (峰峰值)。 在正常正常正常的电路板上、它小于100mV。 5V 电源上的纹波也比正常值略高。
我稍微深入地研究了这一点、发现开关频率是其预期频率的一半。 对于3V3生成、它以250kHz 而不是500kHz 的频率进行开关。 频率选择器电阻器(RF)为200kOhm、应使用该值以500kHz 的频率运行。  
我将射频电阻器更改为330K、并将频率更改为预期的300kHz。  
在5V 上、它在交替脉冲上以500kHz 和250kHz 的频率切换。
我不确定是什么导致了这种情况。 最初我怀疑跳过选择功能(即跳过1个周期使500kHz 至250kHz)。 但这似乎不是问题、因为我禁用了跳选功能、对于3V3生成、控制器仍然以半速率运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将原理图和布局发送到我的电子邮件 yuchang-zhang@ti.com 进行查看吗?

    让我们通过电子邮件来讨论这个问题