This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:PMID 最大输出电容值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632686/bq25121-pmid-maximum-output-capacitor-value

器件型号:BQ25121
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

你好。。。

当 PMID 引脚上的电容超过15uF 时、BQ25121没有 PMID 输出作为输出电容。

因此、我在这些相同的条件下测试了 EVM、并产生了相同的结果。

PMID 的最大输出电容值是多少?

请告诉我。

此致

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    PMID 上的电容器可增加至高达22uF。 您能否发布您的原理图来调试此问题?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffery、

    发生这种情况时、BAT 引脚可能会保持一定的电压。 您可能没有连接电池。 要测试该理论、您能否将 BAT 引脚(如果没有电池)放电至 GND 并插入 VIN?

    谢谢、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、

    是的、你是对的。
    当在电池未连接且电池电压为0V 的情况下插入 Vin 时、就会发生这种情况。
    您能解释一下这个问题并提供建议吗?

    此致
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    对旧版本器件的要求之一是在打开时电池电压保持在0.2-0.7V (数据表要求<1V)范围之外。 您可以使用 BQ25120A 吗?

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、

    否、我使用 BQ25121YFPR。
    您是指当电池电压保持在0.2-0.7V 范围之外时、PMID 打开(数据表要求<1V)。
    但是、如果 PMID 的输出电容器从15uF 更改为4.7uF~10uF、则在电池未连接且电池电压为0V 的情况下、PMID 电压正常(5V)。
    因此、我想知道 PMID 的最大输出电容值。
    请告诉我。

    此致
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我已经了解到、数据表中的 PMID 可增加至22uF。

    但是、如果 PMID 的输出电容器从15uF 更改为4.7uF~10uF、则在电池未连接且电池电压为0V 的情况下、PMID 电压正常(5V)。

    请参阅随附的原理图。

    此致

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、

    请问您能回答我的问题吗?

    此致
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Racheem、

    请问您能回答我的问题吗?

    此致
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    BAT 引脚是否接地?

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    否、BAT 引脚未接地。
    电池未连接时、BAT 引脚悬空。

    此致
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、
    如上所述、仅当 VBAT 介于0.2和0.7V 之间时才会出现此问题。 如果超出此范围、PMID 应正常工作。 如果我误解了您的问题/疑虑、请告诉我。
    此致、
    Raheem